Система
|
Адрес |
Регистр |
Действие |
Размер |
Тип |
Единицы измерения |
Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x001D |
30 |
Ч |
20 |
UTF8 |
— |
Наименование счетчика |
|
0x0031 |
50 |
Ч |
20 |
UTF8 |
— |
Модель счетчика |
|
0x0045 |
70 |
Ч |
20 |
UTF8 |
— |
Производитель |
|
0X0059 |
90 |
Ч |
1 |
Uint16 |
— |
Идентификационный номер изделия |
|
0x0081 |
130 |
Ч |
2 |
UInt32 |
— |
Серийный номер |
|
0x0083 |
132 |
Ч |
4 |
DATETIME |
— |
Дата изготовления |
|
0x0087 |
136 |
Ч |
5 |
UTF8 |
— |
Версия оборудования |
|
0x0664 |
1637 |
Ч |
1 |
UInt16 |
— |
Текущая версия микропрограммного обеспечения (в формате DLF): X.Y.ZTT |
|
0x0723 |
1829 |
Ч/ЗКС |
1 X 4 |
UInt16 |
— |
Счетчик сбоев питания |
|
0x0724 - 0x727 |
1830 - 1832 |
Ч/ЗКС |
1 X 4 |
UInt16 |
— |
Дата/время сбоя питания:
|
|
0x0734 - 0x0737 |
1845 - 1848 |
Ч/ЗКС |
1 X 4 |
UInt16 |
— |
Дата/время:
|
|
0xAFC7 |
45000 |
Ч |
1 |
Bitmap |
— |
Состояние ошибки диагностики
|