7RU02-0495-01

Светодиодный индикатор обмена данными для устройств Modbus

Желтый светодиодный индикатор обмена данными служит для индикации статуса связи между измерителем и главным устройством, как указано ниже:

Если...

То...

Светодиодный индикатор мигает

Установлена связь с устройством.

Примечание: При наличии ошибки светодиодный индикатор также мигает.

Светодиодный индикатор выключен

Между главным и подчиненным устройством отсутствует активный обмен данными.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?