7RU02-0495-01

Обзор функций счетчика

Прибор обеспечивает измерение основных параметров (например, суммарная активная энергия и активная энергия на фазу), требующих мониторинга в однофазных и трехфазных электрических системах.

Основные функции и особенности счетчика:

  • Измерение активной энергии

  • Соответствие требованиям MID/MIR для большинства счетчиков

  • Импульсные выходы

  • Дисплей (измерения энергии)

  • Связь по шине Modbus

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?