7RU02-0495-01

Изменение числового значения

При изменении числового значения по умолчанию выбрана крайняя правая цифра (за исключением даты/времени).

Ниже перечислены только параметры, для которых задается цифровое значение (если параметр доступен на вашем устройстве):

  • Дата

  • Время

  • Значение срабатывания сигнала о перегрузке

  • Трансформатор напряжения (ТН) первичная обмотка

  • Трансформатор тока (ТТ) первичная обмотка

  • Пароль

  • Адрес измерителя

Изменение числового значения:

  1. Используйте кнопку , чтобы изменить выделенный знак.
  2. Нажмите для перехода к следующему знаку. Измените следующий знак, если необходимо, или нажмите ОК для перехода к следующему знаку. Продолжайте перемещаться по знакам, пока не достигнете последнего, а затем нажмите еще раз, чтобы подтвердить новое значение параметра.
    Если вы ввели недопустимое значение параметра, то при нажатии после изменения крайнего левого знака курсор переместится к крайнему правому знаку, чтобы вы могли ввести правильное значение.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?