7RU02-0495-01

Обзор счетчика: Серия EM3100

EM3122

EM3122

 

A

Порт связи Modbus

 

B

Светодиод связи Modbus

 

C

Дисплей с белой подсветкой для измерений и конфигурирования

 

D

Прокрутка экранов или списка опций

 

E

Подтверждение ввода или доступ к другим экранам

 

F

Отмена действия и возврат к предыдущему экрану

 

G

L1, L2, L3, N

 

H

Светодиодный индикатор импульсов энергии

 

I

Светодиодный индикатор состояния: вкл. / выкл. / ошибка

 

J

Точки опломбирования (3)

 

K

Пломбировочные крышки (2)

 

Примечание: Пломбировочные крышки необходимо устанавливать и опломбировать в точках уплотнения стальным тросом. Для опломбирования используйте стальной трос диаметром 1,6 мм (1/16 дюйма) и регулируемой длиной 152,4 мм (6 дюймов).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?