7RU02-0495-01

Меню конфигурации для EM3712

 

Раздел

Параметр

Опции

Описание

Wiring

Type

  • 3PH3W
  • 3PH4W
  • 1PH2W L-N
  • 1PH2W L-L
  • 1PH3W L-L-N

Выбрать тип энергосистемы, к которой подключен счетчик.

CT

  • 3CTs on I1, I2, I3
  • 1 CT on I1
  • 2 CTs on I1, I3

Задать, сколько трансформаторов тока (ТТ) подключено к счетчику, и к каким клеммам они подключены.

CT Ratio

CT Secondary

  • 1
  • 5

Выбрать номинал вторичной обмотки ТТ в амперах.

CT Primary

от 1 до 32767

Выбрать номинал первичной обмотки ТТ в амперах.

Frequency

Frequency

  • 50
  • 60

Выбрать частоту электрической системы в Гц.

Date

Date

DD-MMM-YYYY

Задать текущую дату в указанном формате.

Time

Time

hh:mm

Ввести время в 24-часовом формате.

Pulse Output

Pulse Constant
(imp/kWh)

  • 0,01
  • 0,1
  • 1
  • 10
  • 100
  • 500

Задать количество импульсов на кВт ч для импульсного выхода.

Pulse Width
(ms)

  • 50
  • 100
  • 200
  • 300

Задать ширину импульса (время ВКЛ).

Overload Alarm

Alarm

  • Disable
  • Enable

Выбрать, включена или выключена функция сигнала перегрузки:

  • Disable: сигнал выключен.

  • Enable: сигнал включен. При включении сигнала перегрузки необходимо также настроить параметр срабатывания в кВт в диапазоне от 1 до 9999999.

Active L setpoint

Active L setpoint

1 – 9999

Определяет минимальный средний ток на нагрузке перед запуском таймера. Счетчик начинает отсчет времени в секундах, в течение которого таймер нагрузки включен (то есть, когда показания равны этому среднему пороговому значению тока или превышают его).

Contrast

Contrast

1 – 9

Изменяйте значение для увеличения или уменьшения контрастности дисплея.

Reset Config

Reset Config

Настройки сбрасываются с восстановлением значений по умолчанию.

Exit Config

Exit Config

Вернуться на главную страницу счетчика.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?