7RU02-0495-01

Связь

Адрес

Регистр

Действие
(Ч/З/ЗКС)

Размер

Тип

Единицы измерения

Описание

0x1963

6500

Ч

1

UInt16

Протокол

  • 0 = Modbus

0x1964

6501

Ч/ЗКС

1

UInt16

Адрес

0x1965

6502

Ч/ЗКС

1

UInt16

Скорость передачи в бодах:

  • 0 = 9600
  • 1 = 19200
  • 2 = 38400

0x1966

6503

Ч/ЗКС

1

UInt16

Четность:

  • 0 = Четн.
  • 1 = Нечетн.
  • 2 = Нет
Примечание: Число стоповых битов = 1 и 2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?