Настройка и состояние счетчика
|
Адрес |
Регистр |
Действие |
Размер |
Тип |
Единицы измерения |
Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x07D0 |
2001 |
Ч |
2 |
UInt32 |
Второй |
Таймер работы счетчика Примечание: Не применимо
для EM3122 / EM3224 / EM3322 / EM3424
|
|
0x07D3 |
2004 |
Ч |
2 |
UInt32 |
Второй |
Таймер работы счетчика Примечание: Не применимо
для EM3122 / EM3224 / EM3322 / EM3424
|
|
0x07DD |
2014 |
Ч |
1 |
UInt16 |
— |
Количество фаз |
|
0x07DE |
2015 |
Ч |
1 |
UInt16 |
— |
Количество проводов |
|
0x07DF |
2016 |
Ч/ЗКС |
1 |
UInt16 |
— |
Система питания:
|
|
0x07E0 |
2017 |
Ч/ЗКС |
1 |
UInt16 |
Гц |
Номинальная частота |
|
0x07E8 |
2025 |
Ч |
1 |
UInt16 |
— |
Количество ТН Примечание: Не применимо
для EM3122 / EM3224 / EM3322 / EM3424
|
|
0x07E9 |
2026 |
Ч/ЗКС |
2 |
Float32 |
В |
Первичная обмотка ТН |
|
0x07EB |
2028 |
Ч/ЗКС |
1 |
UInt16 |
В |
Вторичная обмотка ТН |
|
0x07EC |
2029 |
Ч/ЗКС |
1 |
UInt16 |
— |
Количество ТТ |
|
0x07ED |
2030 |
Ч/ЗКС |
1 |
UInt16 |
A |
Первичная обмотка ТТ |
|
0x07EE |
2031 |
Ч/ЗКС |
1 |
UInt16 |
A |
Вторичная обмотка ТТ |
|
0x07F3 |
2036 |
Ч/ЗКС |
1 |
UInt16 |
— |
ТН, тип подключения:
|
|
0x0801 |
2051 |
Ч |
1 |
Float32 |
A |
Уставка активной нагрузки 1 – 9999 (Зарезервировано) |