7RU02-0495-01

О настоящем руководстве

В настоящем руководстве рассмотрены функции счетчиков потребления энергии серий EM3100 / EM3200 / EM3300 / EM3400 / EM3700. Руководство предназначено для проектировщиков, конструкторов систем и инженеров по обслуживанию, обладающих знаниями об электрораспределительных системах и устройствах мониторинга.

Область применения документа

В тексте настоящего руководства термин «счетчик / устройство» относится ко всем моделям серий EM3100 / EM3200 / EM3300 / EM3400 / EM3700. Все различия между моделями, например функция, свойственная конкретной модели, приводятся вместе с номером или описанием соответствующей модели.

Настоящее руководство не содержит информации о конфигурировании расширенных функций, настройка которых требует выполнения сложных процедур квалифицированным пользователем. Оно также не содержит инструкций по внедрению данных измерений или по выполнению конфигурации счетчика при помощи систем управления энергопотреблением, за исключением ION Setup. ION Setup представляет собой бесплатное средство для конфигурации, которое можно загрузить с www.se.com.

Связанные документы

Инструкции

Номер
Инструкция к EM3122

BRU19330 / BRU19371

Инструкция к EM3212 / EM3224

BRU19337 / BRU19377

Инструкция к EM3322

BRU19338 / BRU19379

Инструкция к EM3412 / EM3424

BRU19339 / BRU19380

Инструкция к EM3712 / EM3724

BRU19342 / BRU19381

Вы можете загрузить эти технические публикации и другие технические сведения с www.se.com.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?