7RU02-0495-01

Проводка системы питания: Серия EM3700

1PH

1PH2W L-N≤ 240 В L-N

1PH2W L-L≤ 415 В L-L

1PH3W L-L-N≤ 240 В L-N
≤ 480 В L-L

1PH4W multi L-N 2CT≤ 240 В L-N

1PH4W multi L-N 3CT≤ 240 В L-N

3PH3W

≤ 480 В L-L

≤ 480 В L-L

≤ 480 В L-L

3PH4W

≤ 277 В L-N
≤ 480 В L-L

≤ 277 В L-N
≤ 480 В L-L

≤ 277 В L-N
≤ 480 В L-L

3PH3W

3PH4W

Предохранители 250 мА и разъединитель

Закорачивающий блок

Предохранители и разъединитель первичной обмотки ТН

  • указывает подключение для сбалансированной системы

Промаркируйте механизм разъединителя устройства и установите его в пределах досягаемости оператора.

Предохранители и выключатели должны быть:

  • установлены в соответствии со всеми местными и национальными стандартами и правилами для электрооборудования;

  • соответствующими установочному напряжению, доступному току короткого замыкания и подключенным нагрузкам.

Требуется предохранитель для нейтрали, если нейтраль источника не заземлена.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?