7RU02-0495-01

Серии EM3300: Счетчики 100 А

Функция

EM3322

Прямое измерение (до 100 А)

Класс точности измерения активной энергии (суммарная и частичная, кВт/ч)

Класс 1

Отображение измерений (число строк)

3 строки

Связь

Modbus

Ширина (модули 18 мм при установке на DIN-рейку)

7

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?