7RU02-0495-01

Конфигурирование параметров базовой настройки

На этом экране настройки можно установить значения каждого из параметров базовой настройки. Сведения обо всех доступных параметрах настройки для устройств серии EM3122 / EM3224 / EM3322 / EM3424 / EM3724.
Примечание: EM3122 / EM3224 / EM3322 / EM3424 — это модели с прямым подключением, поэтому информация о ТТ/ТН для их конфигурирования отсутствует.
  1. Щелкните двойным щелчком опцию Basic Setup (Базовые настройки), чтобы открыть соответствующее диалоговое окно со списком параметров.
  2. Выберите параметр и нажмите Edit (Редактировать), чтобы открыть соответствующее диалоговое окно настройки.

    Параметр

    Опции

    Описание

    System Type (Тип системы)

    1Ph 2Wire L-N (1 фаза, 2 провода, фаза-нейтраль)

    • Number of CTs (Количество ТТ)
      • (1) One CT on I1 (Один ТТ на I1)

    • Number of VTs (Количество ТН)

      • (0) Direct Connect (Прямое подключение)

    Этап 1: выберите этот вариант, если счетчик подключен для измерения параметров однофазной двухпроводной системы электропитания «фаза-нейтраль», и нажмите Next (Далее).

    Этап 2: Выберите значения параметров Number of CTs (Количество ТТ) и Number of VTs (Количество ТН) в окне Set System Options (Задать параметры системы) и нажмите кнопку Finish (Завершить).

    1Ph 2Wire L-L (1 фаза, 2 провода, фаза-фаза)

    • Number of CTs (Количество ТТ)
      • (1) One CT on I1 (Один ТТ на I1)

    • Number of VTs (Количество ТН)

      • (0) Direct Connect (Прямое подключение)

    Этап 1: выберите этот вариант, если счетчик подключен для измерения параметров однофазной двухпроводной системы электропитания «фаза-фаза», и нажмите Next (Далее).

    Этап 2: Выберите значения параметров Number of CTs (Количество ТТ) и Number of VTs (Количество ТН) в окне Set System Options (Задать параметры системы) и нажмите кнопку Finish (Завершить).

    1Ph 3Wire L-L with N (1 фаза, 3 провода, фаза-фаза и нейтраль)

    • Number of CTs (Количество ТТ)
      • (2) Two CTs on I1 I2 (Два ТТ на I1 и I2)

    • Number of VTs (Количество ТН)

      • (0) Direct Connect (Прямое подключение)

    Этап 1: Выберите этот вариант, если счетчик подключен для измерения параметров однофазной трехпроводной системы электропитания «фаза-фаза» с заземленной нейтралью, и нажмите Next (Далее).

    Этап 2: Выберите значения параметров Number of CTs (Количество ТТ) и Number of VTs (Количество ТН) в окне Set System Options (Задать параметры системы) и нажмите кнопку Finish (Завершить).

    3Ph 3Wire Ungrounded Delta (3 фазы, 3 провода, «треугольник» без заземления)

    • Number of CTs (Количество ТТ)
      • (1) One CT on I1 (Один ТТ на I1)

      • (2) Two CTs on I1 I3 (Два ТТ на I1 и I3)

      • (3) Three CTs (Три ТТ)

    • Number of VTs (Количество ТН)

      • (2) Two VTs on V1 V3 ((2) Два трансформатора напряжения на V1 и V3)

      • (0) Direct Connect (Прямое подключение)

    Этап 1: выберите этот вариант, если счетчик подключен для измерения параметров трехфазной трехпроводной системы электропитания «треугольник» без заземления, и нажмите Next (Далее).

    Этап 2: Выберите значения параметров Number of CTs (Количество ТТ) и Number of VTs (Количество ТН) в окне Set System Options (Задать параметры системы) и нажмите кнопку Finish (Завершить).

    3Ph 4Wire Grounded Wye (3 фазы, 4 провода, «звезда» с заземлением) (по умолчанию)

    • Number of CTs (Количество ТТ)
      • (1) One CT on I1 (Один ТТ на I1)

      • (2) Two CTs on I1 I3 (Два ТТ на I1 и I3)

      • (3) Three CTs (Три ТТ)

    • Number of VTs (Количество ТН)

      • (3) Three VTs (Три ТН)

      • (0) Direct Connect (Прямое подключение)

    Этап 1: выберите этот вариант, если счетчик подключен для измерения параметров трехфазной четырехпроводной системы электропитания «звезда» с заземлением, и нажмите Next (Далее).

    Этап 2: Выберите значения параметров Number of CTs (Количество ТТ) и Number of VTs (Количество ТН) в окне Set System Options (Задать параметры системы) и нажмите кнопку Finish (Завершить).

    1PH4W Multi L with N (1 фаза, 4 провода, неск. фаз с нейтралью)

    • Number of CTs (Количество ТТ)
      • (2) Two CTs on I1 I2 (Два ТТ на I1 и I2)

      • (3) Three CTs (Три ТТ)

    • Number of VTs (Количество ТН)

      • (0) Direct Connect (Прямое подключение)

    Этап 1: Выберите этот вариант, если счетчик подключен для измерения нескольких нагрузок в однофазной системе электропитания «линия-нейтраль», а затем нажмите Next.

    Этап 2: Выберите значения параметров Number of CTs (Количество ТТ) и Number of VTs (Количество ТН) в окне Set System Options (Задать параметры системы) и нажмите кнопку Finish (Завершить).

    CT Primary (Первичная обмотка ТТ)

    От 1 до 32767

    (по умолчанию: 100)

    Выберите номинал первичной обмотки ТТ в амперах.

    CT Secondary (Вторичная обмотка ТТ)

    1 Amp (1 А)

    5 Amp (1 А)

    (по умолчанию: 1000 мВ)

    Выберите номинал вторичной обмотки ТТ в милливольтах.

    VT Primary (Первичная обмотка ТТ)

    От 1 до 1000000

    (по умолчанию: 100)

    Выберите номинал первичной обмотки ТН в вольтах.

    VT Secondary (Вторичная обмотка ТН)

    • 100 В
    • 110 В
    • 115 В
    • 120 В
    (по умолчанию: 100 В)

    Выберите номинал вторичной обмотки ТН в вольтах.

    Nominal Frequency (Номинальная частота)

    • 50 Гц
    • 60 Гц
    (по умолчанию: 60 Гц)

    Выберите частоту системы электропитания в герцах.

  3. Нажмите OK, а затем нажмите Send (Отправить) для сохранения изменений в счетчике.
    Примечание: Если изменения в счетчике не сохранены, в левой нижней части экрана в строке состояния отображается сообщение Download Incomplete (Загрузка не завершена).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?