Меню конфигурации для EM3122 / EM3224 / EM3322 / EM3424
|
Раздел |
Параметр |
Опции |
Описание |
|---|---|---|---|
|
Wiring |
Type |
|
Выбрать тип системы питания, к которой подключен счетчик. |
|
Frequency |
Frequency |
|
Выбрать частоту электрической системы в Гц. |
|
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Задать текущую дату в указанном формате. |
|
Time |
Time |
hh:mm |
Ввести время в 24-часовом формате. |
|
Communication |
Slave Address |
1 – 247 |
Задать адрес этого устройства. Каждое устройство в цепи связи должно обладать уникальным адресом. |
|
Baud Rate |
|
Выбрать скорость передачи данных. Скорость передачи данных должна быть одинакова для всех устройств в цепи связи. |
|
|
Parity |
|
Если бит четности не используется, выберите «None» (отсутствует). Настройка четности должна быть одинаковой для всех устройств в цепи связи.
Примечание: Число стоповых
битов = 1 и 2
|
|
|
Com.Protection |
Com.Protection |
|
Защита выбранных настроек и вариантов сброса от изменения по каналам связи. |
|
Contrast |
Contrast |
1 – 9 |
Изменяйте значение для увеличения или уменьшения контрастности дисплея. |
|
Password |
Password |
0 – 9999 |
Задать пароль для доступа к экранам настройки счетчика и возможности сброса. |
|
Reset Config |
Reset Config |
— |
Настройки сбрасываются на значения по умолчанию, за исключением пароля. Счетчик перезапускается. |