7RU02-0495-01

Механические характеристики

Характеристика

Значение

Счетчики

Степень защиты IP

Передняя панель

IP40

Серия EM3100 / EM3200 / EM3300 /EM3400 /EM3700

Корпус счетчика

IP20

Серия EM3100 / EM3200 / EM3700

Корпус счетчика, за исключением нижней поверхности для подключений

IP20

Серия EM3300 / EM3400

Устойчивость к ударным нагрузкам

IK08

Серия EM3100 / EM3200 / EM3300 /EM3400 /EM3700

Диапазон отображения активной энергии

в кВт⋅ч или Мвт⋅ч до 99999999 МВт⋅ч

Серия EM3700

В кВт⋅ч: 8 + 1 цифр до 99999999,9

Серия EM3100 / EM3200 / EM3300 /EM3400

Светодиод формирования импульсов электроэнергии

(желтый *)

500 имп. / кВт⋅ч

Серия EM3100 / EM3200

5000 имп. / кВт⋅ч без учета коэффициентов трансформаторов

Серия EM3700

200 имп. / кВт⋅ч

Серия EM3300 / EM3400

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?