7RU02-0495-01

Настройки связи Modbus

Прежде чем использовать обмен данными с устройством по протоколу Modbus, настройте следующие параметры с помощью дисплея:

Настройки

Возможные значения

Baud rate (Скорость передачи данных)

9600 бод

19200 бод

38400 бод

Parity (Контроль по четности)

Odd (Нечетный)

Even (Четный)

None (Нет)

Примечание: Number of stop bits (Число стоповых битов) = 1 и 2

Address (Адрес)

1 – 247

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?