7RU02-0495-01

Сброс накопленных данных об энергии с помощью дисплея

  1. Перейдите на экран Partial Active E (Частичная активная энергия). На экране отображается дата последнего сброса. Пример:
     

    A

    Дата последнего сброса

         
  2. Нажмите и удерживайте . Появится экран Reset (Сброс).
  3. Нажмите для подтверждения сброса и введите пароль счетчика, когда появится запрос.
    Примечание: Накопленные значения частичной активной энергии сбрасываются, независимо от того, через какой экран вы осуществляете доступ к этой функции сброса.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?