EIO0000004204.07

Installazione DIMM

PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Disattivare tutte le alimentazioni elettriche del dispositivo prima di smontare coperture o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo.
  • Staccare il cavo di alimentazione dal prodotto e dall'alimentazione prima di installare o rimuovere il prodotto.
  • Per verificare che l'alimentazione sia disattivata, dove e quando indicato usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Prima di ricollegare l'alimentazione al prodotto rimontare e fissare tutte le coperture e i componenti del sistema.
  • Utilizzare questo prodotto solo con il valore di tensione specificato. Il modello CC è progettato per l'uso a 24 Vcc, e il modello CA è progettato per l'uso da 100 a 240 Vca. Prima di collegare il dispositivo, controllare sempre se l'alimentazione è CC o CA.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
ATTENZIONE
DANNI AL MODULO DI MEMORIA E PERDITA DI DATI
  • Disattivare tutte le alimentazioni elettriche prima di qualsiasi contatto con un modulo di memoria installato.
  • Utilizzare solo i nostri moduli di memoria opzionali per questo prodotto.
  • Verificare che il modulo di memoria sia orientato correttamente prima di inserirlo.
  • Non piegare, far cadere o colpire il modulo di memoria.
  • Non toccare l'interno del modulo di memoria o i suoi connettori.
  • Non smontare o modificare il modulo di memoria.
  • Mantenere asciutto il modulo di memoria.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVISO
SCARICHE ELETTROSTATICHE
Adottare le necessarie misure di protezione dalle scariche elettrostatiche prima di rimuovere il coperchio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
CUSTODIA DANNEGGIATA
Non esercitare una coppia maggiore del valore specificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  1. Scollegare l'alimentazione dal Box Module.
  2. Toccare l'alloggiamento o il collegamento di terra (non l'alimentazione) per scaricare la carica elettrostatica dal proprio corpo.
  3. Rimuovere le 5 viti dalla copertura dello sportellino di manutenzione e far scorrere la copertura per rimuovere.
  4. Come mostrato di seguito, inserire la scheda DIMM in diagonale e poi spingere da sopra.
  5. Riposizionare il coperchio dello sportellino di manutenzione e stringere le viti.
    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.