EIO0000004204.07

Come utilizzare System Monitor

Questo prodotto viene fornito con il nostro monitoraggio di sistema originale, una dashboard creata con Node-RED. È possibile avviare il monitoraggio di sistema dall'icona System Monitor in Launcher.

La prima volta che viene avviato System Monitor, appare la schermata di impostazione Windows® Internet Explorer o Microsoft Edge. Appare anche la schermata di Allarme Windows Security. Selezionare Allow access (Permetti accesso) se si vogliono autorizzare gli altri computer della propria rete a utilizzare la dashboard; selezionare Cancel (Elimina) se non lo si vuole.

NOTA: Nel decidere se permettere o no tale accesso, tenere ben presenti le considerazioni relative alla sicurezza.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.