EIO0000004203.07

Ejecución del monitor del sistema

Este producto viene con nuestro monitor del sistema original, un tablero creado con Node-RED. Puede iniciar el monitor del sistema desde el ícono del System Monitor en el Launcher.

La primera vez que se inicia el Monitor del Sistema, aparecerá la pantalla de configuración de Windows® Internet Explorer o Microsoft Edge. También aparece la pantalla Alerta de seguridad de Windows. Seleccione Allow access si permite que otros ordenadores en la red usen el tablero; de lo contrario, seleccione Cancel.

NOTA: A la hora de decidir si permitirá o no el acceso, preste especial atención a la seguridad.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.