EIO0000004203.07

OS Base versión 2.0 o anterior

  1. Descargue el sitio Intel® OptaneTM Memory and Storage Management de la siguiente URL.
    www.se.com/ww/en/download
  2. Guarde el archivo descargado en la raíz de la unidad C (C:\rst_pv_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.zip, donde xxx es la información de la versión).
  3. Extraiga los archivos del archivo descargado en la raíz de la unidad C.
  4. Ejecute SetupRST.exe.
NOTA: Después de la ejecución, se recomienda eliminar los archivos descargados y extraídos.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.