EIO0000004204.07

RS-232C x 4

Specifiche

È possibile utilizzare quattro porte RS-232C collegando il cavo a corredo.

Numero prodotto HMIYP6MPR23P4
Trasmissione asincrona RS-232C (non-isolato) x 4
Lunghezza dati 7 o 8 bit
Bit di stop 1 o 2 bit
Parità Nessuno, dispari o pari
Velocità di trasmissione dati 2.400...115.200 bps
Connettore D-Sub a 37 pin (spinotto, lato modulo)
D-Sub a 9 pin (spinotto, lato cavo di prolunga)

L'interfaccia seriale non è isolata. I terminali SG (massa segnale) e FG (massa telaio) sono collegati all'interno dell'apparato. Quando il connettore Interfaccia seriale è D-Sub, collegare il cavo FG all’involucro.

PERICOLO
SCOSSA ELETTRICA E INCENDIO
Nel caso si utilizzi il terminale SG per collegare un dispositivo esterno a questo prodotto:
  • Verificare che non si crei un anello di terra quando si configura il sistema.
  • Quando il dispositivo esterno non è isolato, collegare il terminale SG all'apparecchiatura remota.
  • Collegare il terminale SG a una connessione sicura di massa, per ridurre il rischio di danneggiare il circuito.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
ATTENZIONE
PERDITA DI COMUNICAZIONE
  • Non caricare con sollecitazioni eccessive le porte di comunicazione di tutte le connessioni.
  • Fissare saldamente i cavi di comunicazione sulla parete del pannello o del cabinet.
  • Utilizzare un connettore D-Sub a 9 pin con viti per connettore.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
NOTA: Da usare nei limiti della corrente nominale.

Assegnazione dei pin

Connettore spinotto D-Sub a 9 pin

Lato cavo di prolunga:

N° pin RS-232C
Nome segnale Direzione Descrizione
1 CD Ingresso Rilevamento portante
2 RD (RXD) Ingresso Ricezione dati
3 SD (TXD) Uscita Invio dati
4 ER (DTR) Uscita Terminale dati pronto
5 SG - Massa del segnale (non isolato)
6 DR (DSR) Ingresso Set dati di pronto
7 RS (RTS) Uscita Richiesta di invio
8 CS (CTS) Ingresso Invio possibile
9 CI (RI) Ingresso Visualizzazione stato chiamato
Involucro FG - Massa telaio (comune con SG)

Vite a martinetto (#4-40 UNC):

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.