EIO0000004205.07

RS-232C x 4

规格

通过连接提供的电缆,可以使用四个RS-232C端口。

产品编号 HMIYP6MPR23P4
异步传输 RS-232C (非隔离式)x 4
数据长度 7 位或 8 位
停止位 1 位或 2 位
奇偶校验 无、奇校验或偶校验
数据传输速度 2,400...115,200 bps
接头 D-Sub 37 针 (凸型,模块侧)
D-Sub 9 针(凸型,延长电缆侧)

该串口为非隔离式接口。SG(信号接地)和 FG(机壳接地)端子在产品内部进行连接。当串行接口为 D-Sub 时,将 FG 连接到外壳。

危险
电击和火灾
当使用 SG 端子将外部设备连接到本产品时:
  • 确保在设置系统时没有形成接地回路。
  • 当外部设备为非隔离式时,将 SG 端子连接到远程设备。
  • 为减少电路损耗,请将 SG 端子接地。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
通信失败
  • 请勿给所有连接的通讯端口造成太大压力。
  • 将通讯电缆牢固地连接到安装面板或机柜。
  • 使用带起重螺钉的 D-Sub 9 针连接器。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注: 使用额定电流。

针脚分配

D-Sub 9 针凸型接头

延长电缆侧:

插脚号 RS-232C
信号名称 方向 说明
1 CD 输入 载波检测
2 RD(RXD) 输入 接收数据
3 SD(TXD) 输出 发送数据
4 ER(DTR) 输出 数据终端就绪
5 SG - 信号接地(非隔离式)
6 DR(DSR) 输入 数据设置就绪
7 RS (RTS) 输出 请求发送
8 CS(CTS) 输入 可以发送
9 CI (RI) 输入 调用的状态显示
外壳 FG - 机壳接地 (与 SG 共用)

推荐的带起重螺钉为#4-40 (UNC)。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.