DOCA0006ES-08

Solicitud de comando

En la siguiente tabla se describe una solicitud de comando Modbus:

Número de esclavo

Código de la función

Bloque de comandos

CRC

Dirección de registro

Descripción del comando

1 – 247

16 (W)

5250 (hasta 5374)

El comando está formado por un número y un conjunto de parámetros. Consulte la descripción detallada de cada comando en la lista de comandos.

NOTA: Todos los parámetros reservados pueden considerarse como cualquier valor (p. ej., 0).

Comprobación

En la siguiente tabla se describe un bloque de comandos:

Dirección de registro

Contenido

Tamaño (Int16)

Datos (ejemplo)

5250

Número de comando

1

2008 (Set Tariff)

5251

(Reservado)

1

0

5252 – 5374

Parámetro

n

4 (Tarifa = 4)

NOTA: El número de comando 2008 solo es compatible con un parámetro de tamaño 1.

Resultado del comando

Dirección de registro

Contenido

Tamaño (Int16)

Datos (ejemplo)

5375

Número de comando solicitado

1

2008 (Set Tariff)

5376

Resultado

Lista de códigos de resultado de comando:

  • 0 = Operación válida

  • 3000 = Comando no válido

  • 3001 = Parámetro no válido

  • 3002 = Número de parámetros no válido

  • 3007 = Operación no ejecutada

1

0 (operación válida)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.