DOCA0006ZH-08

命令请求

下表描述了 Modbus 命令请求:

从设备编号

功能码

命令块

CRC

寄存器地址

命令描述

1 – 247

16 (W)

5250(最大 5374)

该命令由命令编号和一组参数组成。请在命令列表中查看每个命令的详细说明。

注: 所有保留的参数都可以视为任何值,例如 0。

正在检查

下表描述了命令块:

寄存器地址

内容

大小 (Int16)

数据(示例)

5250

命令编号

1

2008(设置费率)

5251

(保留)

1

0

5252 – 5374

参数

n

4(费率 = 4)

注: 命令编号 2008 只支持一个大小为 1 的参数。

命令结果

寄存器地址

内容

大小 (Int16)

数据(示例)

5375

请求的命令编号

1

2008(设置费率)

5376

结果

命令结果代码列表:

  • 0 = 有效操作

  • 3000 = 无效的命令

  • 3001 = 无效的参数

  • 3002 = 无效的参数个数

  • 3007 = 未执行的操作

1

0(有效操作)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.