DOCA0006FR-08

Requête de commande

Le tableau suivant décrit une requête de commande Modbus :

Numéro d’esclave

Code de la fonction

Bloc de commande

CRC

Adresse de registre

Description de la commande

1-247

16 (W)

5250 (jusqu’à 5374)

La commande est composée d’un numéro de commande et d’un ensemble de paramètres. Voir la description détaillée de chaque commande dans la liste des commandes.

NOTE: Tous les paramètres réservés peuvent être considérés comme n’importe quelle valeur, par exemple 0.

Vérification

Le tableau suivant décrit un bloc de commande :

Adresse de registre

Contenu

Taille (Int16)

Données (exemple)

5250

Numéro de commande

1

2008 (Réglage du tarif)

5251

(Réservé)

1

0

5252-5374

Paramètre

n

4 (Tarif = 4)

NOTE: La commande 2008 ne peut recevoir qu’un seul paramètre de taille 1.

Résultat de la commande

Adresse de registre

Contenu

Taille (Int16)

Données (exemple)

5375

Numéro de commande demandé

1

2008 (Réglage du tarif)

5376

Résultat

Liste des codes de résultat de commande :

  • 0 = Opération valide

  • 3000 = Commande non valide

  • 3001 = Paramètre non valide

  • 3002 = Nombre de paramètres non valide

  • 3007 = Opération non effectuée

1

0 (Opération valide)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.