DOCA0006RU-08

Запрос команды

В следующей таблице описывается запрос команды Modbus:

Номер подчиненного устройства

Код функции

Блок команд

CRC

Адрес регистра

Описание команды

1 – 247

16 (Вт)

5250 (до 5374)

Команда состоит из номера команды и набора параметров. См. подробное описание каждой команды в списке команд.

Примечание: Все зарезервированные параметры могут иметь любое значение, например, 0.

Проверка

В следующей таблице описывается блок команды:

Адрес регистра

Содержимое

Размер (Int16)

Данные (пример)

5250

Номер команды

1

2008 (Установка тарифа)

5251

(Зарезервировано)

1

0

5252 – 5374

Параметр

n

4 (Тариф = 4)

Примечание: Команда номер 2008 поддерживает только один параметр размером 1.

Результат команды

Адрес регистра

Содержимое

Размер (Int16)

Данные (пример)

5375

Номер запрошенной команды

1

2008 (Установка тарифа)

5376

Результат

Список кодов результатов команды:

  • 0 = допустимая операция

  • 3000 = недопустимая команда

  • 3001 = недопустимый параметр

  • 3002 = недопустимое количество параметров

  • 3007 = операция не выполнена

1

0 (допустимая операция)

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.