DOCA0006ES-08

Comunicaciones

Dirección

Registro

Acción
(L/E/EC)

Tamaño

Tipo

Unidades

Descripción

PM3250

PM3255

0x1963

6500

L

L

1

UInt16

Protocolo

  • 0 = Modbus

0x1964

6501

L/EC

L/EC

1

UInt16

Dirección

0x1965

6502

L/EC

L/EC

1

UInt16

Velocidad en baudios:

  • 0 = 9600
  • 1 = 19200
  • 2 = 38400

0x1966

6503

L/EC

L/EC

1

UInt16

Paridad:

  • 0 = Par
  • 1 = Impar
  • 2 = Ninguna

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.