DOCA0006RU-08

Коммуникации

Адрес

Регистр

Действие
(R/W/WC)

Размер

Тип

Единицы

Описание

PM3250

PM3255

0x1963

6500

R

R

1

UInt16

Протокол

  • 0 = Modbus

0x1964

6501

R/WC

R/WC

1

UInt16

Адрес

0x1965

6502

R/WC

R/WC

1

UInt16

Скорость передачи в бодах:

  • 0 = 9600
  • 1 = 19200
  • 2 = 38400

0x1966

6503

R/WC

R/WC

1

UInt16

Четность:

  • 0 = Четн.
  • 1 = Нечетн.
  • 2 = Нет

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.