DOCA0006ZH-08

通讯

地址

寄存器

操作
(R/W/WC)

大小

类型

单位

描述

PM3250

PM3255

0x1963

6500

R

R

1

UInt16

通信协议

  • 0 = Modbus

0x1964

6501

R/WC

R/WC

1

UInt16

地址

0x1965

6502

R/WC

R/WC

1

UInt16

波特率:

  • 0 = 9600
  • 1 = 19200
  • 2 = 38400

0x1966

6503

R/WC

R/WC

1

UInt16

奇偶校验:

  • 0 = 偶
  • 1 = 奇
  • 2 = 无

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.