DOCA0006FR-08

Communications

Adresse

Registre

Action
(R/W/WC)

Dimensions

Type

Unités

Description

PM3250

PM3255

0x1963

6500

R

R

1

UInt16

Protocole

  • 0 = Modbus

0x1964

6501

R/WC

R/WC

1

UInt16

Adresse

0x1965

6502

R/WC

R/WC

1

UInt16

Vitesse de transmission :

  • 0 = 9600
  • 1 = 19200
  • 2 = 38400

0x1966

6503

R/WC

R/WC

1

UInt16

Parité :

  • 0 = Paire
  • 1 = Impaire
  • 2 = Aucune

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.