DOCA0006ES-08

Salidas digitales (PM3255)

La central de medida cuenta con dos salidas de relé de estado sólido (SD1 y SD2). Las salidas de relé tienen cuatro modos de funcionamiento:

  • Alarma: la central de medida controla la salida en respuesta a una condición de alarma. La salida se ENCIENDE (el relé se cierra) cuando hay al menos una alarma activa. La salida se APAGA (el relé se abre) cuando la alarma se desactiva.

  • Salida de energía: La SD1 solo puede usarse para la salida de impulsos de energía activa y la SD2 solo para la salida de impulsos de energía reactiva. Puede configurar la frecuencia de impulsos (impulso/kWh o impulso/kVARh) y la amplitud de impulso.

  • Desactivar: La función de la salida digital se desactiva.

  • Externa: la central de medida controla la salida en respuesta a un comando 21000.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.