DOCA0006RU-08

Цифровые выходы (PM3255)

У счетчика есть 2 выхода полупроводникового реле (DO1 и DO2). Выходы реле имеют 4 режима работы:

  • Сигнал тревоги: выход управляется счетчиком в ответ на состояние сигнала тревоги. Выход включается (реле замыкается), когда хотя бы один сигнал тревоги активен. Выход выключается (реле размыкается), когда сигнал тревоги деактивируется.

  • Выход энергии: выход DO1 можно использовать только в качестве импульсного выхода активной энергии, а DO2 — только в качестве импульсного выхода реактивной энергии. Вы можете настроить частоту импульсов (имп./кВт*ч или имп./кВАР*ч) и ширину импульса.

  • Выкл.: функция цифрового входа выключена.

  • Внешн.: выход управляется счетчиком в ответ на команду 21000.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.