DOCA0006FR-08

Sorties numériques (PM3255)

L’appareil comporte 2 sorties relais statiques (DO1 et DO2). Les sorties relais offrent 4 modes de fonctionnement :

  • Alarm : La sortie est commandée par l’appareil en réaction à une alarme. La sortie est activée (relais fermé) lorsqu’au moins une alarme est active. La sortie est désactivée (relais ouvert) lorsque l’alarme est désactivée.

  • Sortie d’énergie : Vous pouvez utiliser DO1 uniquement pour la sortie à impulsions d’énergie active et DO2 uniquement pour la sortie à impulsions d’énergie réactive. Vous pouvez configurer la fréquence d’impulsion (impulsions/kWh ou impulsions/kVARh) ainsi que la largeur d’impulsion.

  • Désactiver : La fonction de sortie numérique est désactivée.

  • External : La sortie est contrôlée par l’appareil en réponse à une commande 21000.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.