DOCA0006ZH-08

数字输出 (PM3255)

测量仪有 2 个固态继电器输出(DO1 和 DO2)。继电器输出有 4 种操作模式:

  • 警报:输出由测量仪以响应报警条件的方式来控制。当至少有一个报警处于活动状态时,输出打开(继电器闭合)。当报警解除时,输出关闭(继电器开路)。

  • 电能输出:DO1 只能用于有功电能脉冲输出,DO2 只能用于无功电能脉冲输出。可以配置脉冲频率(脉冲/kWh 或脉冲/kVARh)和脉冲宽度。

  • 禁用:数字输出功能被禁用。

  • 外部:输出由测量仪以响应命令 21000 的方式来控制。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.