DOCA0006FR-08

Sorties logiques

Adresse

Registre

Action
(R/W/WC)

Dimensions

Type

Unités

Description

PM3250

PM3255

0x25C8

9673

R

1

UInt16

État du mode de contrôle de la sortie numérique 1 :

  • 2 = Alarme
  • 3 = Énergie
  • 0xFFFF = Désactiver

0x25D0

9681

R

1

UInt16

État du mode de contrôle de la sortie numérique 2 :

0x25C2

9667

R

2

Binaire

État de la sortie numérique :

  • 0 = Relais ouvert
  • 1 = Relais fermé
  • Bit 1 = État DO1
  • Bit 2 = État DO2

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.