DOCA0006RU-08

Цифровые выходы

Адрес

Регистр

Действие
(R/W/WC)

Размер

Тип

Единицы

Описание

PM3250

PM3255

0x25C8

9673

R

1

UInt16

Цифровой выход 1, состояние режима управления:

  • 2 = Сигнал
  • 3 = Энергия
  • 0xFFFF = выкл.

0x25D0

9681

R

1

UInt16

Цифровой выход 2, состояние режима управления

0x25C2

9667

R

2

Битовая карта

Состояние цифрового выхода:

  • 0 = реле разомкнуто
  • 1 = реле замкнуто
  • Бит 1 = состояние выхода DO1
  • Бит 2 = состояние выхода DO2

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.