DOCA0006ES-08

Salidas digitales

Dirección

Registro

Acción
(L/E/EC)

Tamaño

Tipo

Unidades

Descripción

PM3250

PM3255

0x25C8

9673

L

1

UInt16

Estado del modo de control de la salida digital 1:

  • 2 = Alarma
  • 3 = Energía
  • 0xFFFF = desactivar

0x25D0

9681

L

1

UInt16

Estado del modo de control de la salida digital 2

0x25C2

9667

L

2

Mapa de bits

Estado de la salida digital:

  • 0 = Relé-Abierto
  • 1 = Relé-Cerrado
  • Bit 1 = Estado de SD1
  • Bit 2 = Estado de SD2

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.