DOCA0006ZH-08

数字输出

地址

寄存器

操作
(R/W/WC)

大小

类型

单位

描述

PM3250

PM3255

0x25C8

9673

R

1

UInt16

数字输出 1 控制模式状态:

  • 2 = 报警
  • 3 = 电度
  • 0xFFFF = 禁用

0x25D0

9681

R

1

UInt16

数字输出 2 控制模式状态

0x25C2

9667

R

2

Bitmap

数字输出状态:

  • 0 = 继电器开路
  • 1 = 继电器闭合
  • 位 1 = DO1 状态
  • 位 2 = DO2 状态

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.