DOCA0006RU-08

Журнал энергии

Адрес

Регистр

Действие
(R/W/WC)

Размер

Тип

Единицы

Описание

PM3250

PM3255

Журнал энергии — день

0xB21F

45600

R

1

UInt16

Вкл./Выкл.

  • 0x0000 = Выкл.
  • 0xFFFF = Вкл.

0xB220

45601

R

1

UInt16

Максимальный номер записи

0xB221

45602

R

1

UInt16

Текущий номер записи

0xB222

45603

R

1

UInt16

ИД последней записи

0xB223

45604

R

1

UInt16

ИД самой старой записи

0xB224

45605

R

4

Int64

Вт*ч

Значение реального времени текущего дня

0xB228

45609

R

4

DATETIME

Запись 001 — дата/время

0xB22C

45613

R

4

Int64

Вт*ч

Запись 001 — значение

0xB388

45961

R

4

DATETIME

Запись 045 — дата/время

0xB38C

45965

R

4

Int64

Вт*ч

Запись 045 — значение

Журнал энергии — неделя

0xB390

45969

R

1

UInt16

Вкл./Выкл.

  • 0x0000 = Выкл.
  • 0xFFFF = Вкл.

0xB391

45970

R

1

UInt16

Максимальный номер записи

0xB392

45971

R

1

UInt16

Текущий номер записи

0xB393

45972

R

1

UInt16

ИД последней записи

0xB394

45973

R

1

UInt16

ИД самой старой записи

0xB395

45974

R

4

Int64

Вт*ч

Значение реального времени текущего дня

0xB399

45978

R

4

DATETIME

Запись 001 — дата/время

0xB39D

45982

R

4

Int64

Вт*ч

Запись 001 — значение

0xB431

46130

R

4

DATETIME

Запись 020 — дата/время

0xB435

46134

R

4

Int64

Вт*ч

Запись 020 — значение

Журнал энергии — месяц

0xB439

46138

R

1

UInt16

Вкл./Выкл.

  • 0x0000 = Выкл.
  • 0xFFFF = Вкл.

0xB43A

46139

R

1

UInt16

Максимальный номер записи

0xB43B

46140

R

1

UInt16

Текущий номер записи

0xB43C

46141

R

1

UInt16

ИД последней записи

0xB43D

46142

R

1

UInt16

ИД самой старой записи

0xB43E

46143

R

4

Int64

Вт*ч

Значение реального времени текущего дня

0xB442

46147

R

4

DATETIME

Запись 001 — дата/время

0xB446

46151

R

4

Int64

Вт*ч

Запись 001 — значение

0xB4A2

46243

R

4

DATETIME

Запись 013 — дата/время

0xB4A6

46247

R

4

Int64

Вт*ч

Запись 013 — значение

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.