DOCA0006ZH-08

电能日志

地址

寄存器

操作
(R/W/WC)

大小

类型

单位

描述

PM3250

PM3255

电能日志 - 日

0xB21F

45600

R

1

UInt16

启用/禁用:

  • 0x0000 = 禁用
  • 0xFFFF = 启用

0xB220

45601

R

1

UInt16

最大条目编号

0xB221

45602

R

1

UInt16

当前条目编号

0xB222

45603

R

1

UInt16

最后条目 ID

0xB223

45604

R

1

UInt16

最旧条目 ID

0xB224

45605

R

4

Int64

Wh

当前日期实时值

0xB228

45609

R

4

日期/时间

条目 001 日期/时间

0xB22C

45613

R

4

Int64

Wh

条目 001 值

0xB388

45961

R

4

日期/时间

条目 045 日期/时间

0xB38C

45965

R

4

Int64

Wh

条目 045 值

电能日志 - 周

0xB390

45969

R

1

UInt16

启用/禁用:

  • 0x0000 = 禁用
  • 0xFFFF = 启用

0xB391

45970

R

1

UInt16

最大条目编号

0xB392

45971

R

1

UInt16

当前条目编号

0xB393

45972

R

1

UInt16

最后条目 ID

0xB394

45973

R

1

UInt16

最旧条目 ID

0xB395

45974

R

4

Int64

Wh

当前日期实时值

0xB399

45978

R

4

日期/时间

条目 001 日期/时间

0xB39D

45982

R

4

Int64

Wh

条目 001 值

0xB431

46130

R

4

日期/时间

条目 020 日期/时间

0xB435

46134

R

4

Int64

Wh

条目 020 值

电能日志 - 月

0xB439

46138

R

1

UInt16

启用/禁用:

  • 0x0000 = 禁用
  • 0xFFFF = 启用

0xB43A

46139

R

1

UInt16

最大条目编号

0xB43B

46140

R

1

UInt16

当前条目编号

0xB43C

46141

R

1

UInt16

最后条目 ID

0xB43D

46142

R

1

UInt16

最旧条目 ID

0xB43E

46143

R

4

Int64

Wh

当前日期实时值

0xB442

46147

R

4

日期/时间

条目 001 日期/时间

0xB446

46151

R

4

Int64

Wh

条目 001 值

0xB4A2

46243

R

4

日期/时间

条目 013 日期/时间

0xB4A6

46247

R

4

Int64

Wh

条目 013 值

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.