DOCA0006FR-08

Journal d’énergie

Adresse

Registre

Action
(R/W/WC)

Dimensions

Type

Unités

Description

PM3250

PM3255

Journal d’énergie quotidien

0xB21F

45600

R

1

UInt16

Activer/Désactiver :

  • 0x0000 = Désactiver
  • 0xFFFF = Activer

0xB220

45601

R

1

UInt16

Nombre maximum d’entrées

0xB221

45602

R

1

UInt16

Numéro d’entrée courant

0xB222

45603

R

1

UInt16

ID dernière entrée

0xB223

45604

R

1

UInt16

ID entrée la plus ancienne

0xB224

45605

R

4

Int64

Wh

Valeur en temps réel jour courant

0xB228

45609

R

4

DATETIME

Entrée 001 Date/heure

0xB22C

45613

R

4

Int64

Wh

Entrée 001 Valeur

0xB388

45961

R

4

DATETIME

Entrée 045 Date/heure

0xB38C

45965

R

4

Int64

Wh

Entrée 045 Valeur

Journal d’énergie hebdomadaire

0xB390

45969

R

1

UInt16

Activer/Désactiver :

  • 0x0000 = Désactiver
  • 0xFFFF = Activer

0xB391

45970

R

1

UInt16

Nombre maximum d’entrées

0xB392

45971

R

1

UInt16

Numéro d’entrée courant

0xB393

45972

R

1

UInt16

ID dernière entrée

0xB394

45973

R

1

UInt16

ID entrée la plus ancienne

0xB395

45974

R

4

Int64

Wh

Valeur en temps réel jour courant

0xB399

45978

R

4

DATETIME

Entrée 001 Date/heure

0xB39D

45982

R

4

Int64

Wh

Entrée 001 Valeur

0xB431

46130

R

4

DATETIME

Entrée 020 Date/heure

0xB435

46134

R

4

Int64

Wh

Entrée 020 Valeur

Journal d’énergie mensuel

0xB439

46138

R

1

UInt16

Activer/Désactiver :

  • 0x0000 = Désactiver
  • 0xFFFF = Activer

0xB43A

46139

R

1

UInt16

Nombre maximum d’entrées

0xB43B

46140

R

1

UInt16

Numéro d’entrée courant

0xB43C

46141

R

1

UInt16

ID dernière entrée

0xB43D

46142

R

1

UInt16

ID entrée la plus ancienne

0xB43E

46143

R

4

Int64

Wh

Valeur en temps réel jour courant

0xB442

46147

R

4

DATETIME

Entrée 001 Date/heure

0xB446

46151

R

4

Int64

Wh

Entrée 001 Valeur

0xB4A2

46243

R

4

DATETIME

Entrée 013 Date/heure

0xB4A6

46247

R

4

Int64

Wh

Entrée 013 Valeur

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.