DOCA0006ES-08

Registro de energía

Dirección

Registro

Acción
(L/E/EC)

Tamaño

Tipo

Unidades

Descripción

PM3250

PM3255

Registro de energía - Día

0xB21F

45600

L

1

UInt16

Activar/desactivar:

  • 0x0000 = Desactivar
  • 0xFFFF = Activar

0xB220

45601

L

1

UInt16

Número entrada máxima

0xB221

45602

L

1

UInt16

Número entrada intensidad

0xB222

45603

L

1

UInt16

ID última entrada

0xB223

45604

L

1

UInt16

ID entrada más antigua

0xB224

45605

L

4

Int64

Wh

Valor en tiempo real día actual

0xB228

45609

L

4

DATETIME

Fecha/hora entrada 001

0xB22C

45613

L

4

Int64

Wh

Valor entrada 001

0xB388

45961

L

4

DATETIME

Fecha/hora entrada 045

0xB38C

45965

L

4

Int64

Wh

Valor entrada 045

Registro de energía - Semana

0xB390

45969

L

1

UInt16

Activar/desactivar:

  • 0x0000 = Desactivar
  • 0xFFFF = Activar

0xB391

45970

L

1

UInt16

Número entrada máxima

0xB392

45971

L

1

UInt16

Número entrada intensidad

0xB393

45972

L

1

UInt16

ID última entrada

0xB394

45973

L

1

UInt16

ID entrada más antigua

0xB395

45974

L

4

Int64

Wh

Valor en tiempo real día actual

0xB399

45978

L

4

DATETIME

Fecha/hora entrada 001

0xB39D

45982

L

4

Int64

Wh

Valor entrada 001

0xB431

46130

L

4

DATETIME

Fecha/hora entrada 020

0xB435

46134

L

4

Int64

Wh

Valor entrada 020

Registro de energía - Mes

0xB439

46138

L

1

UInt16

Activar/desactivar:

  • 0x0000 = Desactivar
  • 0xFFFF = Activar

0xB43A

46139

L

1

UInt16

Número entrada máxima

0xB43B

46140

L

1

UInt16

Número entrada intensidad

0xB43C

46141

L

1

UInt16

ID última entrada

0xB43D

46142

L

1

UInt16

ID entrada más antigua

0xB43E

46143

L

4

Int64

Wh

Valor en tiempo real día actual

0xB442

46147

L

4

DATETIME

Fecha/hora entrada 001

0xB446

46151

L

4

Int64

Wh

Valor entrada 001

0xB4A2

46243

L

4

DATETIME

Fecha/hora entrada 013

0xB4A6

46247

L

4

Int64

Wh

Valor entrada 013

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.