DOCA0006ES-08

Configuración de salida de impulsos de energía

Dirección

Registro

Acción
(L/E/EC)

Tamaño

Tipo

Unidades

Descripción

PM3250

PM3255

Impulsos de salida de energía (configuración global)

0x0850

2129

L/EC

1

UInt16

Milisegundo

Duración de impulsos de energía

Canal de salida de impulsos de energía activa

0x0852

2131

L/EC

1

UInt16

Asociación de salidas digitales:

  • 0 = Deshabilitar
  • 1 = Activar DO1 para salida de impulsos de energía activa

0x0853

2132

L/EC

2

Float32

impulso/kWh

Frecuencia de impulsos de energía activa

Canal de salida de impulsos de energía reactiva

0x0856

2135

L/EC

1

UInt16

Asociación de salidas digitales:

  • 0 = Desactivar
  • 1 = Activar SD2 para salida de impulsos de energía reactiva

0x0857

2136

L/EC

2

Float32

Impulso/kVARh

Frecuencia de impulsos de energía reactiva

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.