DOCA0006ZH-08

电能脉冲输出设置

地址

寄存器

操作
(R/W/WC)

大小

类型

单位

描述

PM3250

PM3255

电能输出脉冲(全局设置)

0x0850

2129

R/WC

1

UInt16

毫秒

电能脉冲持续时间

有功电能脉冲输出通道

0x0852

2131

R/WC

1

UInt16

数字输出关联:

  • 0 = 禁用
  • 1 = 启用有功电能脉冲输出的 DO1

0x0853

2132

R/WC

2

Float32

pulse/kWh

有功电能脉冲频率

无功电能脉冲输出通道

0x0856

2135

R/WC

1

UInt16

数字输出关联:

  • 0 = 禁用
  • 1 = 启用有功电能脉冲输出的 DO2

0x0857

2136

R/WC

2

Float32

脉冲/kVARh

无功电能脉冲频率

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.