DOCA0006RU-08

Настройка импульсного выхода энергии

Адрес

Регистр

Действие
(R/W/WC)

Размер

Тип

Единицы

Описание

PM3250

PM3255

Выходные импульсы показаний энергии (глобальные настройки)

0x0850

2129

R/WC

1

UInt16

Миллисекунды

Продолжительность импульса электроэнергии

Канал импульсного выхода активной энергии

0x0852

2131

R/WC

1

UInt16

Сопоставление цифрового выхода:

  • 0 = выкл.
  • 1 = DO1 вкл. для импульсного выхода активной энергии

0x0853

2132

R/WC

2

Float32

импульсов / кВт/ч

Частота импульсов активной энергии

Канал импульсного выхода реактивной энергии

0x0856

2135

R/WC

1

UInt16

Сопоставление цифрового выхода:

  • 0 = выкл.
  • 1 = DO2 вкл. для импульсного выхода реактивной энергии

0x0857

2136

R/WC

2

Float32

имп./кВАР*ч

Частота импульсов реактивной энергии

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.