DOCA0006FR-08

Configuration de la sortie à impulsions d’énergie

Adresse

Registre

Action
(R/W/WC)

Dimensions

Type

Unités

Description

PM3250

PM3255

Impulsions de sortie d’énergie (paramètres globaux)

0x0850

2129

R/WC

1

UInt16

Millisecondes

Durée des impulsions d’énergie

Canal de sortie à impulsions d’énergie active

0x0852

2131

R/WC

1

UInt16

Association de sortie numérique :

  • 0 = Désactivé (par défaut)
  • 1 = Activation DO1 pour la sortie à impulsions d’énergie active

0x0853

2132

R/WC

2

Float32

impulsions/kWh

Fréquence d’impulsion de l’énergie active

Canal de sortie à impulsions d’énergie réactive

0x0856

2135

R/WC

1

UInt16

Association de sortie numérique :

  • 0 = Désactivé (par défaut)
  • 1 = Activer DO2 pour la sortie à impulsions d’énergie réactive

0x0857

2136

R/WC

2

Float32

Impulsions/kVARh

Fréquence d’impulsion de l’énergie réactive

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.