DOCA0006RU-08

Показания энергии

Счетчик рассчитывает и хранит суммарные и частичные значения энергии для активной, реактивной и полной энергии.

Для просмотра значений энергии можно использовать дисплей. Единицы представления значений энергии автоматически меняются с кВтч на МВтч (с кВАч на МВАр-ч).

Значения энергии автоматически сбрасываются на 0 после достижения предельных значений 1 x 10МВт, 1 x 106 МВАч или 1 x 106 МВАр-ч. Сброс суммарного значения энергии вручную не допускается. С помощью дисплея возможен сброс вручную частичных значений энергии, в том числе частичного значения импорта энергии, частичных значений энергии по тарифам и фазам.

Значения энергии могут передаваться по каналам связи в виде 64-битных целых значений со знаком. Единицами во всех случаях являются Вт, ВАр-ч или ВАч.

В следующей таблице перечислены показания энергии, обеспечиваемые счетчиком:

Характеристики

Описание

Значения энергии (импорт)

Активная энергия

Суммарное значение и значения по фазам, частичные значения, значения по тарифам

От 0 до 1 x 1012 Вт

В случае превышения предельного значения автоматически происходит сброс на 0

Реактивная энергия

Суммарное значение и значения по фазам, частичные значения

От 0 до 1 x 1012 ВАр-ч

В случае превышения предельного значения автоматически происходит сброс на 0

Полная энергия

Суммарное значение и значения по фазам, частичные значения

От 0 до 1 x 1012 ВАч

В случае превышения предельного значения автоматически происходит сброс на 0

Значения энергии (экспорт)

Активная энергия

Всего

От 0 до 1 x 1012 Вт

В случае превышения предельного значения автоматически происходит сброс на 0

Реактивная энергия

Всего

От 0 до 1 x 1012 ВАр-ч

В случае превышения предельного значения автоматически происходит сброс на 0

Полная энергия

Всего

От 0 до 1 x 1012 ВАч

В случае превышения предельного значения автоматически происходит сброс на 0

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.