DOCA0006FR-08

Mesures énergie

L’appareil calcule et stocke les valeurs d’énergie totale et partielle pour l’énergie active, réactive et apparente.

Vous pouvez visualiser les valeurs d’énergie sur l’afficheur. La résolution des valeurs d’énergie passe automatiquement de kWh à MWh (de kVAh à MVARh).

Les valeurs d’énergie sont automatiquement remises à 0 lorsqu’elles atteignent la limite de 1 × 106 MWh, 1 × 106 MVAh ou 1 × 106 MVARh. Il n’est pas possible de réinitialiser l’énergie totale manuellement. Vous pouvez cependant réinitialiser manuellement, à l’aide de l’afficheur, les valeurs d’énergie partielle : énergie partielle pour importation, énergie par tarif et énergie par phase.

Les valeurs d’énergie sont transmises par la liaison de communication sous forme de nombres entiers 64 bits signés. Ces valeurs s’expriment toujours en Wh, VARh ou VAh.

Le tableau suivant présente les mesures d’énergie relevées par l’appareil :

Caractéristiques

Description

Valeurs d’énergie (importation)

Énergie active

Totale et par phase, partielle, par tarif

0 à 1 × 1012 Wh

Remise à zéro automatique en cas de dépassement de la limite

Energie réactive

Totale et par phase, partielle

0 à 1 × 1012 VARh

Remise à zéro automatique en cas de dépassement de la limite

Énergie apparente

Totale et par phase, partielle

0 à 1 x 1012 VAh

Remise à zéro automatique en cas de dépassement de la limite

Valeurs d’énergie (exportation)

Énergie active

Total

0 à 1 × 1012 Wh

Remise à zéro automatique en cas de dépassement de la limite

Energie réactive

Total

0 à 1 × 1012 VARh

Remise à zéro automatique en cas de dépassement de la limite

Énergie apparente

Total

0 à 1 x 1012 VAh

Remise à zéro automatique en cas de dépassement de la limite

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.