DOCA0006ES-08

Mediciones de energía

La central de medida calcula y almacena los valores de energía total y parcial relativos a la energía activa, la energía reactiva y la energía aparente.

Es posible visualizar los valores de energía en la pantalla. La resolución del valor de energía cambiará automáticamente de kWh a MWh (de kVAh a MVARh).

Los valores de energía se restablecen automáticamente en 0 cuando se alcanza el límite de 1 x 106 MWh, 1 x 106 MVAh, o 1 x 106 MVARh. No es posible realizar un restablecimiento manual de la energía total. Es posible restablecer los valores de energía parcial, incluida la energía importada parcial, la energía por tarifa y la energía por fase manualmente a través de la pantalla.

Los valores de energía pueden notificarse a través de las comunicaciones en forma de números enteros con signo de 64 bits. Las unidades son siempre Wh, VARh o VAh.

La siguiente tabla incluye las lecturas de energía de la central de medida:

Características

Descripción

Valores de energía (importada)

Energía activa

Total y por fase, parcial, por tarifa

De 0 a 1 x 1012 Wh

Restablecimiento automático a 0 si se supera el límite

Energía reactiva

Total y por fase, parcial

De 0 a 1 x 1012 VARh

Restablecimiento automático a 0 si se supera el límite

Energía aparente

Total y por fase, parcial

De 0 a 1 x 1012 VAh

Restablecimiento automático a 0 si se supera el límite

Valores de energía (exportada)

Energía activa

Total

De 0 a 1 x 1012 Wh

Restablecimiento automático a 0 si se supera el límite

Energía reactiva

Total

De 0 a 1 x 1012 VARh

Restablecimiento automático a 0 si se supera el límite

Energía aparente

Total

De 0 a 1 x 1012 VAh

Restablecimiento automático a 0 si se supera el límite

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.