DOCA0006ZH-08

电能读数

测量仪计算并存储有功电能、无功电能和视在电能的总电能值和部分电能值。

您可以从显示屏中查看电能值。电能值的分辨率会自动从 kWh 变为 MWh(从 kVAh 变为 MVARh)。

当电能值达到 1 x 106 MWh、1 x 106 MVAh 或 1 x 106 MVARh 的限制时自动重置为 0。不允许手动重置总电能值。您可以使用显示屏手动重置部分电能值,包括部分输入电能、按费率划分的电能和相电能。

电能值能够通过通讯以 64 位带符号整数的形式进行报告。单位始终为 Wh、VARh 或 VAh。

下表列出了测量仪的电能读数:

特性

描述

电能值(输入)

有功电能

总计和每相、部分、按费率划分

0 至 1 x 1012 Wh

超过限制时自动重置为 0

无功电能

总计和每相、部分

0 至 1 x 1012 VARh

超过限制时自动重置为 0

视在电能

总计和每相、部分

0 至 1 x 1012 VAh

超过限制时自动重置为 0

电能值(输出)

有功电能

总计值

0 至 1 x 1012 Wh

超过限制时自动重置为 0

无功电能

总计值

0 至 1 x 1012 VARh

超过限制时自动重置为 0

视在电能

总计值

0 至 1 x 1012 VAh

超过限制时自动重置为 0

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.